Installazione dell'armadio con ingresso dal fondo con Easy UPS 3L
PERICOLO |
|---|
|
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Non trapanare o praticare fori con le piastre isolanti
montate né in prossimità dell'armadio.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
- Posizionare l'UPS nella posizione finale con un carrello elevatore.
- Rimuovere il pannello laterale destro e le tre piastre posteriori dall'UPS. Rimuovere il pannello laterale sinistro dall'armadio con ingresso dal fondo.
- Spingere l'armadio con ingresso dal fondo nella posizione finale sul lato destro dell'UPS.
- Abbassare i piedini di livellamento anteriori e posteriori
sull'armadio con ingresso sul fondo con una chiave inglese finché
non si appoggiano al pavimento. Le ruote non devono entrare in contatto
con il pavimento. Utilizzare una livella a bolla per verificare la
messa in piano dell'armadio con ingresso dal fondo.
AVVISO Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiaturaNon spostare l'armadio dopo aver abbassato i piedini di livellamento.Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. - Rimuovere le staffe (A) dall'armadio con ingresso dal fondo ed eliminare le staffe (A). Rimuovere i serracavi (B) e reinstallare i serracavi (B) nella nuova posizione.
- Preparare i cavi di alimentazione e di segnale:
- Rimuovere la piastra anteriore centrale, la piastra anteriore dal fondo e i coperchi triangolari dall'armadio con ingresso dal fondo.
- Rimuovere le piastre isolanti per i cavi di segnale e la piastra isolante per i cavi di alimentazione.
- Rimuovere le due ruote dalla piastra isolante per i cavi di alimentazione.
- Trapanare/praticare fori per i cavi o i condotti/guarnizioni nelle piastre isolanti. Installare condotti/guarnizioni (non forniti), se applicabile.
- Rimontare le piastre isolanti. Rimuovere i coperchi triangolari, la piastra anteriore dal fondo e la piastra anteriore centrale per l'installazione finale.
- Rimuovere la piastra posteriore dall'armadio con ingresso dal fondo.
- Interconnettere l'armadio con ingresso dal fondo e l'UPS nella parte anteriore e posteriore con viti e con i dadi speciali forniti come mostrato.
- Rimuovere le staffe di trasporto anteriore e posteriore dall'armadio con ingresso dal fondo al termine dell'interconnessione.
- Reinstallare le piastre posteriori sull'UPS e sull'armadio con ingresso dal fondo. Installare il pannello laterale sul lato destro dell'armadio con ingresso dal fondo. Il pannello laterale è stato rimosso dal lato sinistro dell'armadio con ingresso dal fondo nel passaggio 2.
- Fare passare i cavi di segnale attraverso l'armadio con ingresso dal fondo e nell'UPS. Posizionare i cavi di segnale come mostrato in figura per separare i cavi Class 2/SELV dai cavi non-Class 2/non-SELV.
- Fare passare i cavi di ingresso, i cavi della batteria, i cavi del neutro e i cavi PE attraverso la metà destra dell'armadio con ingresso dal fondo e nell'UPS come mostrato. Utilizzare cavi di alimentazione in rame morbidi.
- Fare passare i cavi di bypass e i cavi di uscita attraverso la metà sinistra dell'armadio con ingresso dal fondo e nell'UPS come mostrato. Utilizzare cavi di alimentazione in rame morbidi.
- Reinstallare i coperchi triangolari, la piastra anteriore dal fondo e la piastra anteriore centrale sull'armadio con ingresso dal fondo.
- Seguire il manuale di installazione dell'UPS per collegare i cavi di alimentazione.
PERICOLO