为 Easy UPS 3L 安装底部进线机柜
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
请勿在安装好密封盖板的情况下钻孔或打孔,请勿在机柜附近钻孔或打孔。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
- 使用叉车将 UPS 放至最终安装位置。
- 拆下 UPS 的右侧面板和三块后盖板。拆下底部进线机柜的左侧面板。
- 将底部进线机柜推入 UPS 右侧的最终位置。
- 用扳手调低底部进线机柜上的前后调平脚,直到其接触到地面。脚轮不得接触地面。使用气泡水平仪检查底部进线机柜是否处于水平位置。
注意 小心设备损坏将调平脚调低固定好后,切勿移动机柜。不遵循上述说明可能导致设备损坏。 - 拆下底部进线机柜上的支架 (A) 并丢弃。拆下线缆扣 (B) 并将其安装到新位置。
- 电源线和信号线连接准备:
- 拆下底部进线机柜的前中盖板、前下盖板和三角盖板。
- 拆下用于信号线和电源线的密封盖板。
- 拆下电源线密封盖板上的两个脚轮。
- 在密封盖板上钻孔/打孔以穿入线缆或导线管/护套。安装导线管/护套(须另购)(如果适用)。
- 重新装回密封盖板。保管好三角盖板、前下和前中盖板,供最终安装使用。
- 拆下底部进线机柜的后盖板。
- 使用螺钉和随附的专用螺母连接固定底部进线机柜与 UPS 的正面和背面(如图所示)。
- 完成连接后,拆下底部进线机柜正面和背面的运输架。
- 重新装回 UPS 和底部进线机柜的后盖板。安装底部进线机柜的右侧面板。底部进线机柜的左侧面板已在步骤 2 中拆下。
- 将信号线穿过底部进线机柜并接入 UPS。布线时注意将 Class 2/SELV 线缆与 non-Class 2/non-SELV 线缆分开(如图所示)。
- 将输入线缆、电池线缆、零线线缆和 PE 线缆向上穿过底部进线机柜右半部分接入 UPS(如图所示)。使用软铜芯电源线。
- 将旁路线缆和输出线缆向上穿过底部进线机柜左半部分接入 UPS(如图所示)。使用软铜芯电源线。
- 重新装回底部进线机柜的三角盖板、前下和前中盖板。
- 按照《UPS 安装手册》连接电源线。
危险