Pasang Lemari Entri Bawah dengan Easy UPS 3L
BAHAYA |
|---|
|
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Jangan mengebor atau membuat lubang dalam keadaan pelat
penekan terpasang, dan jangan mengebor atau membuat lubang di tempat
yang berdekatan dengan lemari.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
|
- Tempatkan UPS di lokasi akhirnya dengan forklift.
- Lepaskan panel sisi kanan dan ketiga pelat belakang dari UPS. Lepaskan panel sisi kiri dari lemari entri bawah.
- Dorong lemari entri bawah ke posisi akhirnya pada sisi kanan UPS.
- Turunkan kaki pengatur kedataran depan dan belakang pada
lemari entri bawah dengan kunci pas hingga terpasang dengan kukuh
di lantai. Roda tidak boleh bersentuhan dengan lantai. Gunakan waterpass
untuk memastikan tingkat kedataran lemari entri bawah.
PEMBERITAHUAN Risiko kerusakan alatJangan pindahkan lemari setelah kaki pengatur kedataran diturunkan.Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat. - Lepaskan braket (A) dari lemari entri bawah dan buang braket (A). Lepaskan lekukan kabel (B) dan pasang kembali lekukan kabel (B) di posisi barunya.
- Siapkan kabel daya dan kabel sinyal:
- Lepaskan pelat depan tengah, pelat depan bawah, dan penutup segitiga dari lemari entri bawah.
- Lepaskan pelat penekan untuk kabel sinyal dan pelat penekan untuk kabel daya.
- Lepaskan dua roda dari pelat penekan untuk kabel daya.
- Bor/lubangi pelat penekan untuk kabel atau konduit/gelang penahan. Pasang konduit/gelang penahan (tidak disediakan), jika ada.
- Pasang kembali pelat penekan. Simpan penutup segitiga, pelat depan bawah, dan pelat depan tengah untuk pemasangan akhir.
- Lepaskan pelat belakang dari lemari entri bawah.
- Hubungkan lemari entri bawah dan UPS di bagian depan dan belakang dengan sekrup dan mur khusus yang disediakan seperti yang ditunjukkan.
- Lepaskan braket pengangkutan depan dan belakang dari lemari entri bawah setelah interkoneksi selesai.
- Pasang kembali pelat belakang pada UPS dan lemari entri bawah. Pasang panel samping di sisi kanan lemari entri bawah. Panel samping telah dilepaskan dari sisi kiri lemari entri bawah pada langkah 2.
- Rutekan kabel sinyal melalui lemari entri bawah dan masukkan ke UPS. Rutekan seperti yang ditunjukkan untuk memisahkan kabel Class 2/SELV dari kabel non-Class 2/non-SELV.
- Rutekan kabel masukan, kabel baterai, kabel netral, dan kabel PE ke atas melalui bagian kanan lemari entri bawah dan ke dalam UPS seperti yang ditunjukkan. Gunakan kabel daya tembaga lunak.
- Rutekan kabel bypass dan kabel keluaran ke atas melalui bagian kiri lemari entri bawah dan ke dalam UPS seperti yang ditunjukkan. Gunakan kabel daya tembaga lunak.
- Pasang kembali penutup segitiga, pelat depan bawah, dan pelat depan tengah pada lemari entri bawah.
- Ikuti panduan pemasangan UPS untuk menghubungkan kabel daya.
BAHAYA