990-5913D-022

De signaalkabels aansluiten op de Easy UPS 3-Phase Modular

OPMERKING: Leid de signaalkabels afzonderlijk van de stroomkabels om voor voldoende isolatie te zorgen.
OPMERKING: Gebruik dubbelgeïsoleerde signaalkabels. De signaalkabels moeten minimaal geschikt zijn voor 600 V.
  1. Installeer de batterijtemperatuursensor(en) (niet meegeleverd).
    OPMERKING: Temperatuursensoren (SP3OPT006) zijn beschikbaar als een optionele set.
    WAARSCHUWING
    Gevaar voor brand
    Plaats de temperatuursensor zoals beschreven om correcte temperatuurmetingen te garanderen.
    Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.

    GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

  2. Leid de kabels van de batterijtemperatuursensor door de onderkant van de klassieke batterijbehuizing naar de UPS en verbind ze zoals aangegeven.
    OPMERKING: De kabels van de batterijtemperatuursensor worden beschouwd als Class 2 en SELV. Class 2- en SELV-circuits moeten dubbelgeïsoleerd worden van de primaire circuits.
  3. Verwijder de dekplaat van de batterijschakelaar.
  4. De signaalkabels aansluiten op de batterijschakelaar:
    1. Sluit de signaalkabels aan op de hulpschakelaar (AUX).
    2. Sluit de signaalkabels aan op de onderspanningsspoel.
    3. Leid de signaalkabels door de onderste opening van de batterijschakelaar naar buiten.
  5. Leid de signaalkabels van achter de batterijschakelaar en door de onderkant van de klassieke batterijbehuizing naar buiten.

    Achteraanzicht van de batterijschakelaar

  6. Plaats de dekplaat terug op de batterijschakelaar.
  7. Verbind de signaalkabels in de UPS zoals aangegeven.
QR code for this page

Was dit nuttig?