990-5913C-028

Важные инструкции по безопасности — СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Перед установкой, эксплуатацией и обслуживанием данного оборудования необходимо внимательно изучить данные инструкции и ознакомиться с оборудованием. Настоящее руководство содержит текст примечаний, которые также встречаются на оборудовании, и предназначены для информирования о возможных угрозах для здоровья пользователя или для акцентирования внимания на тех или иных сведениях, которые поясняют те или иные действия или процедуры.

Использование данного знака вместе с примечанием вида «Опасно» или «Осторожно» говорит об опасности поражения электротоком при несоблюдении требований настоящего руководства.

Этот знак предупреждает об опасности. Он используется для того, чтобы предупредить вас о потенциальной угрозе травмы. Соблюдайте все правила техники безопасности с этим символом, чтобы избежать возможных травм или смерти.

Опасно
ОПАСНО указывает на непосредственную опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, приведет к серьезным травмам или даже летальному исходу.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Осторожно
ОСТОРОЖНО указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к серьезным травмам или даже летальному исходу.
Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению оборудования.
Внимание
ВНИМАНИЕ указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к травмам легкой и средней степени тяжести.
Несоблюдение данных инструкций может привести к серьёзной травме или повреждению оборудования.
УВЕДОМЛЕНИЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ используется для сообщений о процедурах, не связанных с телесными повреждениями. Этот символ не используется в сообщениях об опасности.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.

Обратите внимание

Установку, эксплуатацию, обслуживание и техническое обслуживание оборудования должен выполнять только квалифицированный персонал. Schneider Electric не несет ответственность за какие-либо последствия, связанные с использованием данного материала.

Квалифицированный специалист — это профессионал, который имеет знания и навыки по выполнению монтажных, установочных и эксплуатационных работ с электрооборудованием и прошел обучение по технике безопасности, позволяющее распознавать и избегать возможных видов опасности.

Правила техники безопасности

Опасно
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА
Перед установкой данного продукта или работой с ним внимательно изучите все указания в руководстве по установке.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Опасно
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Устанавливайте продукт только после завершения всех строительных работ и уборки помещения.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Опасно
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА
Установка продукта должна производиться в соответствии с техническими условиями и требованиями, определенными компанией Schneider Electric. Они касаются, в частности, внешней и внутренней защиты (выключатели на входе ИБП, автоматические выключатели батарей, прокладка кабеля и т. д.) и требований к внешним условиям. В случае невыполнения данных требований компания Schneider Electric снимает с себя любую ответственность.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Опасно
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА
Установка системы ИБП должна проводиться с соблюдением местных и государственных электротехнических норм и стандартов. Установка ИБП должна проводиться в соответствии с одним из следующих стандартов:
  • МЭК 60364 (в том числе 60364–4–41- защита от поражения электрическим током, 60364–4–42 – защита от теплового воздействия и 60364–4–43 – защита от перегрузки по току) или
  • NEC NFPA 70 или
  • Электротехнические нормы и правила Канады (C22.1, Часть 1),
в зависимости от того, какой стандарт применяется в месте установки.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Опасно
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
  • Устанавливайте продукт в сухом помещении с регулируемой внутренней температурой, в котором отсутствуют токопроводящие загрязняющие вещества.
  • Продукт необходимо установить на огнестойкую, ровную и устойчивую поверхность (например, бетонную), способную выдержать вес системы.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Опасно
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Продукт не рассчитан на следующие нестандартные условия эксплуатации и не должен устанавливаться в помещениях, где присутствуют следующие факторы.
  • Вредоносные испарения
  • Взрывчатые пылевые или газовые смеси, коррозионные газы, токопроводящие частицы или излучаемое тепло от других источников
  • Влага, абразивная пыль, пар или чрезмерная влажность
  • Плесень, насекомые, паразиты
  • Насыщенный солями воздух или загрязненные охлаждающие вещества
  • Загрязнение окружающей среды выше уровня 2 по стандарту МЭК 60664-1
  • Воздействие аномальных вибраций, толчков и наклонов
  • Воздействие прямых солнечных лучей, источников тепла или сильных электромагнитных полей
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Опасно
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Запрещается сверлить или прорезать отверстия для кабелей или изоляционных трубок на установленных фальш-панелях и в непосредственной близости от ИБП.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Осторожно
ОПАСНОСТЬ ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА
Запрещается вносить непредусмотренные данным руководством по установке механические изменения в продукт (в том числе запрещается снимать детали шкафа и сверлить/прокалывать отверстия).
Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению оборудования.
УВЕДОМЛЕНИЕ
опасность перегрева
Соблюдайте требования по пространственному расположению продукта и не закрывайте вентиляционные отверстия продукта во время его эксплуатации.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.

Электробезопасность

Опасно
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
  • Установку, эксплуатацию, проверку и техническое обслуживание электрического оборудования должен выполнять только квалифицированный персонал.
  • Используйте соответствующие индивидуальные средства защиты (ИСЗ) и соблюдайте технику безопасности при выполнении электротехнических работ.
  • Перед работой с оборудованием отключите все источники питания системы ИБП.
  • Перед работой на системе ИБП проверьте наличие опасного напряжения между всеми клеммами, включая защитное заземление.
  • ИБП содержит внутренний источник энергии. Даже после отключения от электрической сети устройство может находиться под высоким напряжением. Перед установкой или обслуживанием системы ИБП убедитесь, что все компоненты системы выключены и отключены от сети, а аккумуляторные батареи отсоединены. Перед тем как открыть ИБП, следует подождать не менее пяти минут для разрядки конденсаторов.
  • ИБП должен иметь правильное заземление, при этом из-за высокого тока утечки провод заземления следует подсоединить первым.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Опасно
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
В системах, в которых защита от обратного тока не является элементом стандартного устройства, необходимо установить автоматическое изолирующее устройство (защиту от обратного тока или другое устройство, отвечающее требованиям МЭК/EN 62040–1 или UL1778, 5-е издание, в зависимости от того, какой из двух стандартов применяется на месте), чтобы предотвратить возникновение опасного сетевого напряжения или скопления энергии на входных разъемах изолирующего устройства. Это устройство должно срабатывать в течение 15 секунд после сбоя питания от вышестоящих источников и иметь номинальные характеристики, соответствующие техническим условиям.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.

Когда вход ИБП подсоединен через внешние выключатели, которые в разомкнутом положении изолируют нейтраль, или когда автоматическая система изоляции от обратного питания является внешней по отношению к оборудованию или подсоединена к системе распределения питания ИТ, необходимо установить соответствующие бирки на входных клеммах ИБП и на всех разъединителях входной цепи, установленных на удалении от места установки ИБП и на внешних точках доступа между такими включателями и ИБП (обеспечивает пользователь) со следующим текстом (или текстом эквивалентного содержания на языке, принятом в стране установки системы ИБП):

Опасно
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Риск обратного напряжения. Перед работой на этой цепи: Изолируйте ИБП и проверьте наличие опасного напряжения между всеми клеммами, включая клемму защитного заземления.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.

Правила техники безопасности при работе с батареями

Опасно
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
  • Установка автоматических выключателей батарей должна производиться в соответствии с техническими условиями и требованиями, определенными компанией Schneider Electric.
  • Обслуживание аккумуляторных батарей должно выполняться или контролироваться исключительно квалифицированным персоналом, обученным работе с аккумуляторными батареями, с соблюдением требуемых мер предосторожности. Посторонний персонал не должен иметь доступа к батареям.
  • Перед тем как подключить провода к клеммам аккумуляторной батареи или отключить провода от клемм, необходимо отсоединить зарядное устройство.
  • Не сжигайте использованные аккумуляторные батареи, поскольку они могут взорваться.
  • Неисправные аккумуляторные батареи могут нагреваться до высокой температуры и вызвать ожог.
  • Запрещается деформировать, вскрывать и модифицировать аккумуляторные батареи. Вытекший электролит опасен для глаз и кожи. Он может также вызвать отравление.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Опасно
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Батареи могут представлять опасность поражения током короткого замыкания. При работе с батареями необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности:
  • Снять часы, кольца и другие металлические предметы.
  • Использовать инструменты с изолированными ручками.
  • Используйте защитные очки, перчатки и обувь.
  • Не кладите инструменты или металлические предметы на верхнюю поверхность батареи.
  • Перед тем как подключить провода к клеммам аккумуляторной батареи или отключить провода от клемм, необходимо отсоединить зарядное устройство.
  • Проверьте, чтобы батарея не была случайно заземлена. Если батарея была случайно заземлена, отсоедините провод заземления. Контакт с любыми частями заземленной батареи может привести к поражению электрическим током и ожогам, вызванным током короткого замыкания. Вероятность такого поражения будет уменьшена при отсоединении проводов заземления во время установки и обслуживания квалифицированным персоналом (только для оборудования и удаленных источников батарейного питания, не имеющих заземленной цепи питания).
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Опасно
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
При замене батарей используйте батареи или батарейные блоки того же типа и количества. Информацию об аккумуляторных батареях в вашей системе смотрите на бирке на стандартном шкафу для аккумуляторных батарей.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Внимание
риск повреждения оборудования
  • Установите аккумуляторные батареи в систему ИБП, но не подключайте их до тех пор, пока система ИБП не будет готова к подаче питания. Период времени между соединением батарей и включением питания системы ИБП не должен превышать 72 часа или 3 дня.
  • Срок хранения батарей не должен превышать 6 месяцев в связи с необходимостью их перезарядки. Если необходимо оставить систему ИБП обесточенной на длительный срок, рекомендуется подавать напряжение к системе в течение 24 часов не менее одного раза в месяц. При этом батареи заряжаются, что позволяет предотвратить их необратимое повреждение.
Несоблюдение данных инструкций может привести к серьёзной травме или повреждению оборудования.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?