990-5913C-028

Подготовка к прокладке кабелей

  1. Откройте дверцы. На моделях GVSCBC10A2 и GVSCBC10B2 снимите два винта, чтобы открыть левую дверцу.
  2. Закройте/заблокируйте батарейный автомат в положении ВЫКЛ (разомкнут).
  3. Установите на место панели защиты автоматического выключателя.

    GVSCBC7A, GVSCBC7B, GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

  4. Удалите комплект с медными перемычками/кабелями из шкафа для стандартной батареи. Сохраните для соединения батарей, см. Подключение силовых кабелей питания.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.