990-91141L-031

Begränsad fabriksgaranti

Ett års fabriksgaranti

Den begränsade garantin som Schneider Electric tillhandahåller i denna försäkran om begränsad fabriksgaranti gäller endast produkter som du köper för kommersiell eller industriell användning i normal drift.

Garantivillkor

Schneider Electric garanterar att produkten ska vara fri från defekter i material och utförande under en period av ett år från det datum då produkten startades, när starten utförs av servicepersonal som är auktoriserad av Schneider Electric och sker inom 18 månader från leveransdatumet från Schneider Electric, beroende på vilket som inträffar först. Denna garanti omfattar reparation eller byte av eventuella defekta delar, inklusive arbetskraft på plats och resor. Om produkten inte uppfyller de föregående garantikriterierna täcker garantin reparation eller byte av defekta delar efter eget gottfinnande av Schneider Electric för en period på ett år från leveransdatumet.

Garantin går inte att överföra

Denna garanti ges till den första personen, firman, föreningen eller bolaget (härefter kallad ”du” eller ”din”) för vilken den Schneider Electric-produkt som specificeras häri har köpts. Denna garanti kan inte överföras eller överlåtas utan skriftligt tillstånd från Schneider Electric.

Tilldelning av garantier

Schneider Electric ger dig de garantier som gjorts av tillverkare och leverantörer av komponenter i Schneider Electric-produkten och som kan tilldelas. Sådana garantier tilldelas ”AS IS” (SOM DEN ÄR) och Schneider Electric ger ingen uppfattning om effektiviteten eller omfattningen av sådana garantier, påtar sig inget ansvar för ärenden som kan ha garantier från sådana tillverkare eller leverantörer och erbjuder ingen täckning enligt denna garanti för sådana komponenter.

Ritningar, beskrivningar

Schneider Electric garanterar enligt garantiperioden och enligt villkoren i garantin häri att Schneider Electric-produkten i huvudsak kommer att överensstämma med beskrivningarna i Schneider Electric officiella publicerade specifikationer eller alla de ritningar som godkänts och avtalats enligt avtal med Schneider Electric om tillämpligt därav (”Specifikationer”). Det är underförstått att specifikationerna inte är garantier för prestanda och inte garantier för lämplighet för ett visst ändamål.

Uteslutningar

Schneider Electric ansvarar inte för garantin om dess testning och undersökning avslöjar att den påstådda bristen i produkten inte existerar eller orsakats av slutanvändaren eller någon tredje parts missbruk, försummelse, felaktig installation eller testning. Vidare är Schneider Electric inte ansvarig enligt garantin för obehöriga försök att reparera eller ändra felaktig eller otillräcklig elektrisk spänning eller anslutning, olämpliga driftsförhållanden på plats, korrosiv atmosfär, reparation, installation, start utförd av personal som icke utsetts av Schneider Elektrisk, förändring av plats eller drift, exponering för elementen, force majeure, brand, stöld eller installation i strid med Schneider Electrics rekommendationer eller specifikationer, eller om Schneider Electrics serienummer har ändrats, skadats eller tagits bort, eller av någon annan orsak bortom det avsedda användningsområdet.

DET FINNS INGA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, ENLIGT LAG ELLER ANNAT, FÖR PRODUKTER SOM SÄLJS, SOM SERVICE UTFÖRS PÅ ELLER UTRUSTAS UNDER DETTA AVTAL ELLER I ANSLUTNING HÄRTILL. SCHNEIDER ELECTRIC FRÅNSÄGER SIG ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, NÖJDHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. SCHNEIDER ELECTRIC EXPRESSGARANTIER SKA INTE UTVIDGAS, FÖRMINSKAS ELLER PÅVERKAS AV OCH INGA ÅTGANDEN ELLER ANSVAR SKA KOMMA FRÅN SCHNEIDER ELECTRIC OM DE RENDERAT TEKNISKA ELLER ANDRA RÅD ELLER SERVICE I SAMBAND MED PRODUKTERNA. OVANSTÅENDE GARANTIER OCH GOTTGÖRELSER ÄR EXKLUSIVA OCH I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER OCH GOTTGÖRELSER. GARANTIERNA SOM BESKRIVS OVAN UTGÖR SCHNEIDER ELECTRICS ENDA ANSVAR OCH INKÖPARES EXKLUSIVA GOTTGÖRELSER FÖR ÖVERTRÄDELSER AV SÅDANA GARRANTIER. SCHNEIDERS ELECTRICS GARANTIER GÄLLER ENDAST FÖR INKÖPARE OCH OMFATTAR INTE TREDJEPARTER.

SCHNEIDER ELECTRIC, DESS TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, FILIALER ELLER MEDARBETARE SKA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR INDIREKTA, SÄRSKILDA, PÅFÖLJANDE ELLER SKADESTÅND SOM KOMMER AV ANVÄNDNING, SERVICE ELLER INSTALLATION AV PRODUKTERNA, OAVSETT OM SÅDANA SKADOR UPPSTÅR I AVTAL ELLER SKADESTÅND, OAVSETT FEL, FÖRSUMMELSE ELLER STRIKT ANSVAR ELLER OM SCHNEIDER ELECTRIC HAR INFORMERATS I FÖRVÄG OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR, SCHNEIDER ELECTRIC ÄR SPECIFIKT INTE ANSVARIGA FÖR KOSTNADER, SÅSOM INKOMSTFÖLUST ELLER UTEBLIVEN VINST, UTRUSTNINGSFÖRLUST, UTEBLIVEN ANVÄNDNING AV UTRUSTNING, FÖRLUST AV PROGRAMVARA, FÖRLUST AV DATA, ERSÄTTNINGSKOSTNADER, KRAV FRÅN TREDJEPARTER ELLER ANNAN.

INGEN SÄLJARE, ANSTÄLLD ELLER AGENT FÖR SCHNEIDER ELECTRIC HAR TILLÅTELSE ATT TILLÄGGA ELLER ÄNDRA VILLKOREN I DENNA GARANTI. GARANTIVILLKOR KAN EVENTUELLT KOMMA ATT MODIFIERAS, DETTA SKER ENDAST I SKRIFT OCH SIGNERAS AV EN TJÄNSTEMAN HOS SCHNEIDER ELECTRIC OCH DESS JURIDISKA AVDELNING.

Garantianspråk

Kunder med garantianspråksproblem kan komma åt SCHNEIDER ELECTRICs globala kundsupportnätverk via SCHNEIDER ELECTRICs webbplats: http://www.schneider-electric.com. Välj ditt land från listrutan för länder. Öppna fliken Support högst upp på webbsidan för att få kontaktinformation till kundsupport i din region.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?