990-91216B-037

连接 3:1 UPS 系统中的 GVSBPAR40K50H 电源线

  1. 将 PE 线缆连接至 PE 铜排。
  2. 连接来自市电的输入线缆/旁路线缆。

    单市电

    双市电

  3. 连接来自 UPS 1 的 UPS 输入线缆/UPS 旁路线缆。
  4. 连接来自 UPS 2 的 UPS 输入线缆/UPS 旁路线缆。
  5. 连接来自 UPS 1 的 UPS 输出线缆。
  6. 连接来自 UPS 2 的 UPS 输出线缆。
  7. 连接负载线缆。
  8. 使用随附的线缆扎带将线缆固定到线缆扣上(如图所示)。
本页的QR代码

这有帮助吗?