990-91216D-037

GVSBPAR10K30H 电源线连接

  1. 将 PE 线缆连接至 PE 铜排。
  2. 从市电连接输入线缆。
  3. 从 UPS 1 连接 UPS 输入线缆。
  4. 从 UPS 2 连接 UPS 输入线缆。
  5. 从 UPS 1 连接 UPS 输出线缆。
  6. 从 UPS 2 连接 UPS 输出线缆。
  7. 连接负载线缆。
  8. 使用随附的线缆扎带将线缆固定到线缆扣上(如图所示)。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.