990-91216D-007

Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας στο GVSBPAR60K120H για σύστημα UPS 3:1

  1. Συνδέστε τα καλώδια PE στον αγωγό γείωσης προστασίας (PE).
  2. Συνδέστε τα καλώδια εισόδου/παράκαμψης από την τροφοδοσία.

    Ενιαία ηλεκτρική παροχή

    Διπλή ηλεκτρική παροχή

  3. Συνδέστε τα καλώδια εισόδου/παράκαμψης του UPS από το UPS 1.
  4. Συνδέστε τα καλώδια εισόδου/παράκαμψης του UPS από το UPS 2.
  5. Συνδέστε τα καλώδια εξόδου του UPS από το UPS 1.
  6. Συνδέστε τα καλώδια εξόδου του UPS από το UPS 2.
  7. Συνδέστε τα καλώδια φορτίου.
  8. Στερεώστε τα καλώδια με καλωδιοδέτες (παρέχονται) στα ανακουφιστικά καλωδίων, όπως υποδεικνύεται.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;