990-91216B-007

Σύνδεση των καλωδίων σήματος για τα Easy UPS 3S και Easy UPS 3M

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος ξεχωριστά από τα καλώδια τροφοδοσίας και δρομολογήστε τα καλώδια Class 2/SELV ξεχωριστά από τα καλώδια non-Class 2/non-SELV.
  1. Αφαιρέστε τις τρεις φωτεινές ενδείξεις του ασφαλειοδιακόπτη και τις ετικέτες των φωτεινών ενδείξεων του ασφαλειοδιακόπτη από τον πίνακα παράκαμψης συντήρησης. Οι φωτεινές ενδείξεις του ασφαλειοδιακόπτη δεν υποστηρίζονται στα Easy UPS 3S και Easy UPS 3M.
  2. Εγκαταστήστε τρία στρογγυλά βύσματα κάλυψης (δεν παρέχονται) στις οπές της εσωτερικής θύρας.
  3. Στην ομάδα πόλων ελέγχου, αφαιρέστε τις εσωτερικές συνδέσεις για τις φωτεινές ενδείξεις του ασφαλειοδιακόπτη (pin 1-6).
  4. Στην ομάδα πόλων ελέγχου, τροποποιήστε την εσωτερική σύνδεση για τους βοηθητικούς διακόπτες του ασφαλειοδιακόπτη παράκαμψης συντήρησης (pin 11–14) από την επιλογή «Συνήθως κλειστός (NC)» στην επιλογή «Συνήθως ανοιχτός (NO)».
  5. Συνδέστε τα καλώδια σήματος non-Class 2/non-SELV από την ομάδα πόλων ελέγχου του παράλληλου πίνακα παράκαμψης συντήρησης με το UPS 1 και το UPS 2. Ακολουθήστε μία από τις επιλογές παρακάτω:
    • Για το Easy UPS 3S: Συνδεθείτε στο J5 στο UPS Ή στα J6 και J7 στο UPS.
    • Για το Easy UPS 3M: Συνδεθείτε στο J8 στο UPS.

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3M

     
  6. Μαζέψτε τη χαλάρωση των καλωδίων σήματος και στερεώστε τα καλώδια σήματος στα ανακουφιστικά καλωδίων.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;