990-91216B-018

電源ケーブルの3:1 UPSシステムのGVSBPAR60K120Hへの接続

  1. PEケーブルをPEバスバーに接続します。
  2. 商用電源/主電源から入力ケーブル/バイパスケーブルを接続します。

    1系統主電源

    2系統主電源

  3. UPS 1からUPS入力ケーブル/UPSバイパスケーブルを接続します。
  4. UPS 2からUPS入力ケーブル/UPSバイパスケーブルを接続します。
  5. UPS 1からUPS出力ケーブルを接続します。
  6. UPS 2からUPS出力ケーブルを接続します。
  7. 負荷ケーブルを接続します。
  8. 上記のようにケーブルをケーブルタイ(付属品)でケーブルリリーフに留めます。
このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?