990-91261D-019

인접 모듈형 배터리 캐비닛에서 전원 케이블 연결

주의: 케이블 연결에 필요한 장비 접지 컨덕터/PE 케이블(0W49449), DC 케이블(0W49426), 필요한 볼트 및 너트는 모듈형 배터리 케비닛에 함께 제공됩니다.
  1. 배터리 차단기 BB를 OFF(열림) 위치로 설정하고 배터리 단자를 모듈형 배터리 캐비닛의 배터리 모듈 전면에서 해제합니다.
  2. UPS의 전면 플레이트를 제거합니다.

    UPS 전면 모습

  3. 장비 접지 컨덕터/PE 케이블(0W49449)을 UPS의 G/PE 부스바에 연결합니다.
  4. DC 케이블(0W49426)을 UPS의 DC 부스바에 연결합니다.
  5. 장비 접지 컨덕터/PE 케이블 및 DC 케이블을 UPS 후면에서 모듈형 배터리 캐비닛 1과 UPS 사이의 공간 앞쪽 및 위쪽을 향해 배선합니다.

    UPS 후면 모습

  6. 장비 접지 컨덕터/PE 케이블 및 DC 케이블을 모듈형 배터리 캐비닛 1로 배선하고, 모듈형 배터리 캐비닛 1의 장비 접지 컨덕터/PE 케이블 및 DC 케이블을 연결합니다.

    인접 모듈형 배터리 캐비닛 1 및 UPS의 전면 모습

  7. 전면 플레이트를 다시 설치합니다.
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?