990-91315A-037

将维修旁路面板固定到墙上

小心
小心人身伤害和设备损坏
  • 安装维修旁路面板的墙壁或机架应结构稳固且足以支持设备的重量。
  • 使用适合墙壁/机架类型的五金件。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
  1. 拧下螺钉并打开维修旁路面板的内门。
  2. 在墙面上测量并标记四个固定孔。
  3. 在四个标记处钻孔并安装固定螺栓。
  4. 将维修旁路面板固定到墙上。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.