990-91315B-025

Montowanie panelu obejścia serwisowego na ścianie

PRZESTROGA
Ryzyko obrażeń ciała i uszkodzenia sprzętu
  • Zamontuj Panel obejścia serwisowego na ścianie lub na solidnym stojaku, który utrzyma wagę jednostki.
  • Użyj sprzętu odpowiedniego do typu ściany/stojaka.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
  1. Odkręć śruby i otwórz wewnętrzne drzwi w panelu obejścia serwisowego.
  2. Odmierz i zaznacz na ścianie cztery punkty na otwory montażowe.
  3. Wywierć dziury w czterech oznaczonych miejscach i zamontuj kołki rozporowe.
  4. Zamontuj panel obejścia serwisowego na ścianie.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.