990-91315B-017

Montaggio a parete del pannello bypass di manutenzione

ATTENZIONE
Rischio di lesioni o danneggiamento dell'apparecchiatura
  • Installare il pannello bypass di manutenzione su una parete o un rack solido da un punto di vista strutturale e in grado di supportare il peso dell'unità.
  • Utilizzare la bulloneria appropriata per il tipo di parete/rack.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
  1. Rimuovere le viti e aprire lo sportello interno nel pannello bypass di manutenzione.
  2. Misurare e contrassegnare le posizioni dei quattro fori di montaggio sulla parete.
  3. Praticare dei fori nelle quattro posizioni contrassegnate e montare i bulloni di ancoraggio.
  4. Montare a parete il pannello bypass di manutenzione.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.