Anschließen der Leistungskabel in Systemen mit Kabeleingang unten
![]() |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Schalten Sie das USV-System vollständig aus, bevor Sie die Batteriekabel am Batterieschalter
anschließen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
|
- Blockieren/verriegeln Sie den Batterieschalter in der Position „OFF“ (Aus).
- Schließen Sie das PE-Kabel an.
- Schließen Sie die DC-Kabel (DC+, DC-) aus der USV an.
- Installieren Sie die Abdeckung über den Anschlussklemmen auf der linken Seite des Batterieschalters.
- Installieren Sie die Batterien gemäß der Beschreibung der im Lieferumfang des leeren Batterieschranks enthaltenen Installationsanleitung.
- Verbinden Sie die Batteriekabel (Batt+, Batt-) von den Batterien im Batterieschrank 1 mit dem Batterieschalter.
- Nur für Installation mit zwei leeren Batterieschränken: Verbinden Sie das Erdungskabel aus dem leeren Batterieschrank 1 mit dem leeren Batterieschrank 2.
- Nur für Installation mit zwei leeren Batterieschränken: Verbinden Sie die Batteriekabel (Batt+, Batt-) von den Batterien im leeren Batterieschrank 2 mit dem Batterieschalter.
- Installieren Sie die Abdeckung über den Anschlussklemmen auf der rechten Seite des Batterieschalters.