990-5947B-006

Procedimiento de instalación

NOTA: Las ilustraciones de este manual muestran una instalación de un armario de baterías vacío de 700 mm. El kit de disyuntor de batería también se puede instalar en un armario de baterías vacío o bien en una caja metálica con conexión a tierra.

Un armario de baterías vacío y el SAI

Dos armarios de baterías vacíos y el SAI

NOTA: La distancia entre el banco de baterías y el SAI no debe superar los 200 m. Póngase en contacto con Schneider Electric si desea realizar una instalación con una distancia superior.
  1. Monte el kit de disyuntor de batería. Siga uno de estos procedimientos:
  2. Conexión de los cables de señalización.
  3. Conecte los cables de alimentación. Siga uno de estos procedimientos:
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?