990-5947B-034

Kurulum Prosedürü

NOT: Bu manueldeki çizimler, 700 mm genişliğinde boş bir akü kabini içinde kurulum göstermektedir. Akü kesicisi seti diğer boş akü kabinlerine veya topraklanmış metal bir kutuya da monte edilebilir.

Bir Boş Akü Kabini ve UPS

İki Boş Akü Kabini ve UPS

NOT: Akü bankı ile UPS arasındaki mesafe 200 m'yi geçmemelidir. Daha uzun mesafeli kurulumlar için Schneider Electric ile iletişim kurun.
  1. Akü kesicisi setini kurun. Prosedürlerden birini uygulayın:
  2. Sinyal Kablolarını Bağlama.
  3. Güç kablolarını bağlayın, prosedürlerden birini uygulayın:
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?