Omówienie systemu równoległego
UIB | Unit input breaker (Wyłącznik wejścia układu) |
SSIB | Static switch input breaker (Wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego) |
IMB | Internal maintenance breaker (Wewnętrzny wyłącznik serwisowy) |
UOB | Unit output breaker (Wyłącznik wyjściowy jednostki) |
SIB | System isolation breaker (Wyłącznik izolacji systemu) |
BB | Wyłącznik baterii |
MBB | Zewnętrzny wyłącznik obejścia serwisowego |
Uproszczony układ równoległy 1+1
Zasilacz Galaxy VS może obsługiwać dwa zasilacze UPS w uproszczonym układzie równoległym 1+1, by zapewnić nadmiarowość ze współdzielonym wyłącznikiem wejściowym jednostki UIB i wyłącznikiem wejściowym przełącznika statycznego SSIB.
Układ równoległy z indywidualnym wyłącznikiem wejściowym jednostki UIB i wyłącznikiem wejściowym przełącznika statycznego SSIB
Zasilacz Galaxy VS może obsługiwać trzy zasilacze UPS dla pojemności i maksymalnie 3+1 zasilacze UPS w układzie równoległym dla zapewnienia nadmiarowości z indywidualnym wyłącznikiem wejściowym jednostki UIB i wyłącznikiem wejściowym przełącznika statycznego SSIB.
Układ równoległy ze współdzielonym wyłącznikiem wejściowym jednostki UIB i wyłącznikiem wejściowym przełącznika statycznego SSIB
Zasilacz Galaxy VS może obsługiwać trzy zasilacze UPS dla pojemności i maksymalnie 3+1 zasilacze UPS w układzie równoległym dla zapewnienia nadmiarowości ze współdzielonym wyłącznikiem wejściowym jednostki UIB i wyłącznikiem wejściowym przełącznika statycznego SSIB.