990-91138A-006

Interconexión del SAI y el armario de derivación de mantenimiento

  1. Coloque de nuevo la cubierta superior en el armario de derivación de mantenimiento con los cuatro tornillos.
  2. Quite los tres tornillos de interconexión M6 x 16 mm del lateral izquierdo del armario de derivación de mantenimiento. Guárdelos para la interconexión.
  3. Coloque el SAI cerca del armario de derivación de mantenimiento; deje un poco de espacio entre los armarios.
  4. Solo para la entrada de cables por la parte inferior: Retire los cables de CC preinstalados del armario de derivación de mantenimiento. Los cables de CC se conectan directamente en el SAI con la entrada de cables por la parte inferior.
  5. Pase los cables de alimentación preinstalados desde el armario de derivación de mantenimiento hasta el SAI. Dichos cables de alimentación preinstalados deben conectarse en el SAI. Consulte el manual de instalación del SAI para conectarlos de forma correcta.

    Vista frontal del SAI y el armario de derivación de mantenimiento

  6. Encaje el SAI contra el armario de derivación de mantenimiento. El soporte trasero del armario de derivación de mantenimiento debe conectarse al SAI.

    Vista trasera del armario de derivación de mantenimiento y el SAI

  7. Instale los tres tornillos de interconexión M6 x 16 mm entre el SAI y el armario de derivación de mantenimiento, como se muestra.

    Vista frontal del SAI y el armario de derivación de mantenimiento

  8. Baje las patas niveladoras delantera y trasera del SAI y del armario de derivación de mantenimiento con una llave inglesa, hasta que toquen el suelo. Utilice un nivel de burbuja para verificar que el SAI y el armario de derivación de mantenimiento estén nivelados.

    Vista frontal del SAI

    ATENCIÓN
    Peligro de vuelco
    No mueva el armario una vez que se hayan bajado las patas niveladoras.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.