990-5909C-006

Conexión de los cables de alimentación en un sistema con entrada de cables por la parte superior de 100-150 kW

  1. Los cables de alimentación deben sujetarse con una cuerda de nailon de 10 mm (3/8 in):
    1. Ate los cables de alimentación a las vigas con la cuerda, como se ilustra. Asegúrese de que la cuerda sujete los cables con firmeza en su lugar. Tenga en cuenta que L2 se pasa por debajo de la viga, y que L1 y L3 se pasan por encima de ella, por delante de las barras colectoras.
    2. Ate los cables de alimentación con la cuerda, entre las dos vigas, como se muestra. Consulte los métodos de sujeción en Sujeción de los cables.

    Vista lateral izquierda del armario de derivación de mantenimiento: suministro de red simple principal

    Vista lateral izquierda del armario de derivación de mantenimiento: suministro de red con dos entradas

  2. Siga uno de estos procedimientos:
    • Solo para sistemas con suministro de red simple: Pase los cables de entrada y los de carga por la parte superior del armario de derivación de mantenimiento, y conéctelos a la barra colectora PE, las barras colectoras de entrada y las barras colectoras de carga.
    • Solo para sistemas con suministro de red con dos entradas: Pase los cables de entrada, los de derivación y los de carga por la parte superior del armario de derivación de mantenimiento, y conéctelos a la barra colectora PE, las barras colectoras de entrada, las barras colectoras de derivación y las barras colectoras de carga.
  3. Pase los cables de CC por la parte superior del armario de derivación de mantenimiento, y conéctelos a la barra colectora PE y las barras colectoras de CC (CC+, CC-).
  4. Conecte los cables de CC del SAI a las barras colectoras de CC (CC+, CC-) y páselos por el lado izquierdo del armario de derivación de mantenimiento. Fije los cables a las vigas con bridas.
  5. Solo para sistemas con suministro de red con dos entradas: Conecte los cables de entrada del SAI que se suministran a las barras colectoras de entrada y páselos por el lateral izquierdo del armario de derivación de mantenimiento. Fije los cables a las vigas con bridas.

    Vista lateral izquierda del armario de derivación de mantenimiento

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?