990-5909C-006

Instalación de la caja de conexión

  1. Vuelva a colocar las placas en el armario de derivación de mantenimiento. Conserve las tuercas para instalar la caja de conexión.
  2. Retire las piezas extraíbles de la caja de conexión.
  3. Instale la caja de conexión en el armario de derivación de mantenimiento con las tuercas del paso 1.
  4. Instale los cables de entrada del SAI/derivación de SAI 0W12758 y los cables de salida del SAI 0W12761 en la caja de conexión.
  5. Instalación de la placa trasera de la caja de conexión

    Vista trasera del armario de derivación de mantenimiento

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?