990-6161A-016

Menghubungkan Kabel Sinyal

  1. Tetapkan ID ke setiap lemari baterai modular dengan sakelar di bawah pemutus baterai. Tetapkan ID sesuai dengan penomoran pada gambar ikhtisar instalasi di Prosedur Instalasi untuk UPS dengan Baterai Internal atau Prosedur Instalasi untuk UPS untuk Baterai Eksternal.

    Tampak Depan Lemari Baterai Modular

  2. Hubungkan kabel sinyal yang disediakan di antara semua lemari baterai modular:
    1. Hubungkan kabel sinyal 0W12908 yang disediakan dari J8008 ke J8007 di papan 640-7572 di antara lemari baterai modular.
    2. Hubungkan kabel sinyal 0W76627 yang disediakan dari J8011 ke J8014 di papan 640-7572 di antara lemari baterai modular.
    3. Pasangkan penutup terminasi (T) pada konektor J8007 yang tidak digunakan di lemari baterai modular terakhir.
    Lemari Baterai Modular 3 Lemari Baterai Modular 2 Lemari Baterai Modular 1

    Tampak Depan Dua Lemari Baterai Modular

  3. Untuk instalasi dengan UPS yang berdekatan:
    1. Hubungkan kabel sinyal 0W12908 ke J8008 pada papan 640-7572 dalam lemari baterai modular 1, rutekan melalui sisi kanan, dan ikuti panduan instalasi UPS untuk menghubungkan kabel sinyal di UPS.
    2. Hubungkan kabel sinyal 0W76627 yang disediakan ke J8011 pada papan 640-7572 dalam lemari baterai modular 1, rutekan melalui sisi kanan, dan ikuti panduan instalasi UPS untuk menghubungkan kabel sinyal di UPS.
  4. Untuk instalasi dengan UPS jarak jauh:
    1. Hubungkan kabel sinyal ke J8008 pada papan 640-7572 dalam lemari baterai modular 1, rutekan ke atas melalui sisi kanan dan keluar melalui bagian atas lemari baterai modular, dan ikuti panduan instalasi UPS untuk menghubungkan kabel sinyal di UPS.
      CATATAN: Kabel sinyal 0W12908 yang disediakan tidak cukup panjang untuk instalasi UPS jarak jauh. Kabel sinyal sepanjang 5 meter (0J-0W4527) atau kabel sinyal sepanjang 50 meter (0J-0W3758) bisa dipesan dari Schneider Electric. Silakan hubungi Schneider Electric untuk panjang kabel sinyal lainnya. Kabel sinyal ini diklasifikasikan sebagai Class 2/SELV.
    2. Hubungkan kabel sinyal ke J8011 pada papan 640-7572 dalam lemari baterai modular 1, rutekan ke atas melalui sisi kiri dan keluar melalui bagian atas lemari baterai modular, dan ikuti panduan instalasi UPS untuk menghubungkan kabel sinyal di UPS.
      CATATAN: Kabel sinyal 0W76627 yang disediakan tidak cukup panjang untuk instalasi UPS jarak jauh. Gunakan kembali konektor dari kabel sinyal 0W76627 yang disediakan untuk membuat kabel sinyal baru dengan panjang yang sesuai. Kabel sinyal ini diklasifikasikan sebagai non-Class 2/non-SELV.

      Kabel Sinyal untuk UPS dengan Baterai Internal

      Kabel Sinyal untuk UPS untuk Baterai Eksternal

    Tampak Depan Lemari Baterai Modular 1 untuk Instalasi dengan UPS Jarak Jauh

Masukan
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.