990-91260E-034

Tekli Sisteme Genel Bakış

UIB Cihaz giriş kesicisi
SSIB Statik anahtar giriş kesicisi
IMB Dahili bakım kesicisi
UOB Cihaz çıkış kesicisi
BB Dahili aküler için UPS'te akü kesicisi
NOT: Bazı sistem konfigürasyonlarında, UIB/SSIB/UOB anahtarlardır (giriş koruma cihazı ile). Ayrıntılar için sahaya özel belgelere başvurun.

Tekli Sistem – Tekli Şebeke

Tekli Sistem – Giriş ve Bypass Ayrı Girişli Şebekeler

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.