Anslut kraftkablarna
| OBS! |
|---|
|
Risk för utrustningsskador
För att säkerställa korrekt lastfördelning
i bypassdrift i ett parallellsystem:
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
|
- Ta bort de markerade plattorna.
- Endast för TN-C/3-kabeljordningssystem: Flytta byglingsskenorna från läge (A) till läge (B) för att ansluta N-skenan till G/PE-samlingsskenan.
- Endast för 2-håliga NEMA-plattor: Installera
kitet GVSOPT020 (option) för 2-håliga NEMA-plattor:
- Installera de nio 2-håliga NEMA-plattorna för ingång/bypass/utgång (artikelnummer 880-5803) som visas.
- Installera de tre 2-håliga NEMA-plattorna för DC och N (artikelnummer 880-5802) som visas.
- Installera de 2-håliga NEMA-plattorna för utrustningens jordledare/PE (artikelnummer 880-5801) som visas.
- Dra kraftkablarna genom kabelboxen och till UPS:ens framsida.
- Anslut utrustningens jordledare/PE-kablar.
- Anslut ingångskablarna.
- För system med dubbel matning: Anslut bypasskablarna.
- Anslut utgångskablarna.
- För installation med ett externt placerat modulärt batteriskåp: Anslut DC-kablarna till DC-samlingsskenorna.
- För installation med ett intilliggande modulärt batteriskåp: Se Anslut kraftkablarna från ett intilliggande modulärt batteriskåp.
- Återmontera de tre plattorna som togs bort i steg 1.