Förbered för installation
FARA |
|---|
|
Risk för elektriska stötar, explosion eller
ljusbåge
Undvik att borra eller stansa hål för kablar
eller kabelkanaler med genomföringsplattorna installerade eller
i närheten av UPS.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
- Koppla bort de två signalkablarna från displayen på UPS:en och ta bort framdörren.
- För UPS utan förinstallerade kraftmoduler: Installera kraftmodulerna. Börja med den nedre hyllan:
- Ta bort skruven på varje sida av det tomma kraftmodulfacket.
- Tryck in kraftmodulen i hyllfacket.
- Återmontera skruvarna på vardera sidan av hyllan.
- Ta bort täckskivan närmast batterierna.
- Koppla bort batteriterminalerna från framsidan av eventuella förinstallerade batterimoduler.
- För installation med ett modulärt batteriskåp: Ta av topplattan:
- Ta bort skruvarna och för den främre delen av topplattan uppåt.
- Dra topplattan framåt för att ta av den. Flikarna på bakkanten av topplattan måste kopplas bort från öppningarna på baksidan av UPS:en.
- För installation med ett intilliggande modulärt batteriskåp: Ta bort vänster sidopanel och plattan. Kassera plattan.
- För installation med ett bypasskåp eller en förenklad 1+1 parallellinstallation: Ta bort den högra sidopanelen och spara den.
- Ta bort kabelboxen från UPS:ens baksida.
- Ta bort den övre eller undre genomföringsplattan från kabelboxen.
- Borra/stansa hål för kraftkablar/kabelkanaler i den övre eller undre genomföringsplattan. Montera kabelkanaler (ingår ej) om tillämpligt.
- Återinstallera den övre eller undre genomföringsplattan på kabelboxen.
- Installera kabelboxen på UPS:en. Observera att kabelboxen är installerad i omvänd position.
FARA
OBSERVERA