990-91263-004

Installationsprocedure

Modulære batteriskabe og tilstødende UPS klassificeret til maksimalt 50 kW

Modulære batteriskabe og fjernopstillet UPS klassificeret til maksimalt 50 kW

Modulære batteriskabe og tilstødende UPS klassificeret til over 50 kW

Modulære batteriskabe og fjernopstillet UPS klassificeret til over 50 kW

BEMÆRK: Afstanden mellem det modulære batteriskab og UPS'en må ikke være over 100 m. Kontakt Schneider Electric ved installationer med større afstand.
  1. Følg UPS-manualen for at klargøre UPS'en til installation.
  2. Klargør til installation.
  3. Til fjernopstillet installation:
    1. Monter kabelgennemføringsboksen på det modulære batteriskab, og
    2. Klargør modulært batteriskab 1 til signalkabler.
  4. Valgmulighed: Installation af det valgfrie seismiske forankringsbeslag.
  5. Til tilstødende installation: Gør et af følgende:
  6. Sammenkobl de modulære batteriskabe med hinanden.
  7. Gør et af følgende:
  8. Tilslut signalkablerne.
  9. Tilføj oversatte sikkerhedslabels på produktet.
  10. De sidste installationstrin.
QR code for this page

Var dette nyttigt?