990-91263A-038

相邻系统的安装步骤

模块电池柜与相邻的 UPS(额定功率最大 50 kW)

模块电池柜与相邻的 UPS(额定功率大于 50 kW)

  1. 按照 UPS 手册进行 UPS 安装准备。
  2. 安装准备
  3. 可选:安装抗震固定支架(可选)
  4. 执行以下操作之一:
  5. 连接模块电池柜
  6. 执行以下操作之一:
  7. 连接信号线
  8. 在产品上添加翻译的安全标签
  9. 最终安装
本页的QR代码

这有帮助吗?