990-91263A-012

Branchement des câbles d'alimentation pour une ASI d'une puissance supérieure à 50kW

AVIS
Risques de dommages à l'équipement
Pour les installations avec une ASI d'une puissance supérieure à 50kW, les câbles CC de chaque armoire batterie modulaire doivent être branchés directement dans l'ASI.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
  1. Pour une ASI distante:
    1. Branchez le câble PE et les câbles CC (non fournis) dans chaque armoire batterie modulaire.
    2. Acheminez les câbles PE et CC dans le boîtier de câblage et dans la zone de câblage d'alimentation de l'ASI.
    3. Suivez les instructions du guide d'installation de l'ASI pour raccorder les câbles PE et CC dans l'ASI.

    Vue avant de l'armoire batterie modulaire pour ASI distante

  2. Pour une ASI adjacente pour batteries externes:
    1. Raccordez le câble PE fourni (0W49449) entre les armoires batteries modulaires comme indiqué.

      Vue avant de deux armoires batteries modulaires

    2. Raccordez le câble PE du kit optionnel GVSOPT030 dans l'armoire batterie modulaire1 et faites passer le câble PE par le côté droit et dans la zone de câblage d'alimentation de l'ASI.
    3. Raccordez les câbles CC du kit optionnel GVSOPT030 dans chaque armoire batterie modulaire et faites passer les câbles CC par le côté droit et dans la zone de câblage d'alimentation de l'ASI. Les câbles CC sont acheminés dans les armoires batteries modulaires.
    4. Suivez les instructions du guide d'installation de l'ASI pour raccorder les câbles PE et CC dans l'ASI.

    Vue avant de l'armoire batterie modulaire1

    Vue du dessus des armoires batteries modulaires

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.