990-91263A-012

Raccordement des câbles de signal

  1. Attribuez un identifiant à chaque armoire batterie modulaire avec le commutateur sous le disjoncteur batterie. Définissez les identifiants en fonction des images de présentation de l'installation dans Procédure d'installation d'une installation adjacente.

    Vue avant de l'armoire batterie modulaire

  2. Raccordez les câbles de signal fournis entre toutes les armoires batteries modulaires :
    1. Raccordez le câble de signal 0W12680 fourni de J8007 à J8008 sur la carte 640-7552 entre les armoires batteries modulaires.
    2. Raccordez le câble de signal 0W76629 fourni de J8011 à J8014 sur la carte 640-7552 entre les armoires batteries modulaires.
    3. Montez un bouchon de terminaison (T) dans le connecteur J8008 inutilisé dans la dernière armoire batterie modulaire.
    Armoire batterie modulaire 3 Armoire batterie modulaire 2 Armoire batterie modulaire 1

    Vue avant de deux armoires batteries modulaires

  3. Pour l'installation d'une ASI adjacente avec batteries internes :
    1. Raccordez le câble de signal 0W12680 fourni à J8007 sur la carte 640-7552 dans l'armoire batterie modulaire 1, faites-le passer par le côté droit et suivez le manuel d'installation de l'ASI pour raccorder les câbles de signal dans l'ASI.
    2. Raccordez le câble de signal 0W76629 fourni à J8011 sur la carte 640-7552 dans l'armoire batterie modulaire 1, faites-le passer par le côté droit et suivez le manuel d'installation de l'ASI pour raccorder les câbles de signal dans l'ASI.
  4. Pour l'installation d'une ASI adjacente avec batteries externes :
    1. Raccordez le câble de signal 0W13069 du kit optionnel GVSOPT030 à J8007 sur la carte 640-7552 dans l'armoire batterie modulaire 1, faites-le passer par le côté droit et suivez le manuel d'installation de l'ASI pour raccorder les câbles de signal dans l'ASI.
    2. Raccordez le câble de signal 0W13070 du kit optionnel GVSOPT030 à J8011 sur la carte 640-7552 dans l'armoire batterie modulaire 1, faites-le passer par le côté droit et suivez le manuel d'installation de l'ASI pour raccorder les câbles de signal dans l'ASI.

    Vue avant de l'armoire batterie modulaire 1 pour ASI adjacente

  5. Pour une installation à distance :
    1. Raccordez les câbles de signal à J8007 sur la carte 640-7552 dans l'armoire batterie modulaire 1, faites-le passer par l'arrière et suivez le manuel d'installation de l'ASI pour raccorder les câbles de signal dans l'ASI.
      NOTE: Le câble de signal 0W12680 fourni n'est pas assez long pour l'installation d'une ASI distante. Un câble de signal de 5 mètres (0J-0W4527) ou de 50 mètres (0J-0W3758) peut être commandé chez Schneider Electric. Pour d'autres longueurs de câble de signal, contactez Schneider Electric. Ce câble de signal est classé comme Class 2/SELV.
    2. Raccordez les câbles de signal à J8011 sur la carte 640-7552 dans l'armoire batterie modulaire 1, faites-le passer par l'arrière et suivez le manuel d'installation de l'ASI pour raccorder les câbles de signal dans l'ASI.
      NOTE: Le câble de signal 0W76629 fourni n'est pas assez long pour l'installation d'une ASI distante. Réutilisez les connecteurs du câble de signal 0W76629 fourni pour fabriquer de nouveaux câbles de signal de la bonne longueur. Ce câble de signal est classé comme non-Class 2/non-SELV.

      Câble de signal pour ASI avec batteries internes

      Câble de signal pour ASI pour batteries externes

    Vue arrière de l'armoire batterie modulaire 1 pour ASI distante

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?