990-91264A-012

Raccordement des câbles d'alimentation dans GVSBPSU60G-WP

Système avec entrée des câbles par le haut

Système avec entrée des câbles par le bas

  1. Raccordez les câbles PE au jeu de barres PE.
  2. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Pour l'alimentation secteur simple : Raccordez les câbles d'entrée à partir de l'alimentation secteur.
    • Pour l'alimentation secteur double : Raccordez les câbles de bypass à partir de l'alimentation secteur.
  3. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Pour l'alimentation secteur simple : Raccordez les câbles d'entrée de l'ASI.
    • Pour l'alimentation secteur double : Raccordez les câbles de bypass de l'ASI.
  4. Raccordez les câbles de sortie de l'ASI.
  5. Raccordez les câbles de charge.
  6. Fixez les câbles à l'aide d'attaches aux séparateurs de câbles comme indiqué.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?