990-91264A-006

Conexión de los cables de señalización

NOTA: Pase los cables de señalización por separado de los cables de alimentación, y haga lo mismo con los cables de Class 2/SELV y con los de non-Class 2/non-SELV.

Sistema con entrada de cables por la parte inferior

Sistema con entrada de cables por la parte superior

  1. Conecte los cables de señalización Class 2/SELV de los indicadores luminosos del disyuntor del bloque de control de terminales en el panel de derivación de mantenimiento al SAI según la configuración necesaria.
    NOTA: El circuito del indicador luminoso del disyuntor se considera Class 2/SELV. Los circuitos Class 2/SELV deben estar aislados de los circuitos primarios. No conecte ningún circuito a los terminales de los indicadores luminosos de disyuntores, a menos que se pueda confirmar que el circuito es de Class 2/SELV.

    Sistema con suministro de red con entrada simple principal

    Sistema con suministro de red con dos entradas

  2. Conecte los cables de señalización non-Class 2/non-SELV del bloque de control de terminales en el panel de derivación de mantenimiento al SAI según la configuración necesaria.
    NOTA: Solo para GVSBPSU60G-WP: Los terminales 11 y 12 no están presentes en el bloque de control de terminales en GVSBPSU60G-WP y no se necesita conexión a J6601 en el SAI.

    Sistema con suministro de red con entrada simple principal

    Sistema con suministro de red con dos entradas

  3. Levante los cables de señalización que cuelgan y sujételos con los protectores de cables.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?