990-91264A-006

Preparación de GVSBPSU60G-WP para el cableado

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
No haga orificios ni realice perforaciones en las placas guía instaladas ni cerca del panel de derivación de mantenimiento.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  1. Solo para sistemas con entrada de cables por la parte inferior:
    1. Retire el protector de cables de la parte inferior y colóquelo en la parte superior del panel de derivación de mantenimiento.
    2. Retire la barra colectora PE de la parte superior e instálela en la parte inferior del panel de derivación de mantenimiento.

      Sistema con entrada de cables por la parte inferior

  2. Retire las placas guía de la parte superior o inferior del panel de derivación de mantenimiento.

    Sistema con entrada de cables por la parte superior

    Sistema con entrada de cables por la parte inferior

  3. Perfore los orificios para el cableado o los conductos en las placas guía para los cables de señalización (A) y los cables de alimentación (B).
    PELIGRO
    peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
    Compruebe que no haya bordes afilados que puedan dañar los cables.
    Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  4. Instale los conductos (si corresponde) y vuelva a colocar las placas guía.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.