990-91284-012

Installation d'un boîtier de câblage et branchement des câbles d'alimentation entre l'ASI et l'armoire de bypass de maintenance

  1. Retirez les plaques arrière supérieure et centrale l'ASI.

    Vue arrière de l'armoire de bypass de maintenance

  2. Retirez la plaque arrière du boîtier de câblage.
  3. Installez le boîtier de câblage sur l'armoire de bypass de maintenance avec les vis fournies.

    Vue arrière de l'armoire de bypass de maintenance

  4. Installez les conduites fournies dans la partie inférieure du boîtier de câblage.
  5. Faites passer les câbles d'entrée et les câbles de sortie de l'ASI fournis par le bas du boîtier de câblage et par les supports latéraux, comme indiqué. Notez que le PE des câbles d'entrée de l'ASI est acheminé avec les câbles de sortie de l'ASI.
  6. Raccordez les câbles de sortie de l'ASI au jeu de barres PE, à l'UOB et au jeu de barres N.
  7. Raccordez les câbles d'entrée de l'ASI au jeu de barres PE et UIB.
  8. Réinstallez la plaque arrière sur le boîtier de câblage.
  9. Remettez en place le panneau supérieur arrière de l'armoire de bypass de maintenance.
  10. Une fois l'ASI installée, les câbles d'entrée et de sortie de l'ASI doivent être acheminés à travers le boîtier de câblage de l'ASI. Suivez le manuel d'installation de l'ASI pour raccorder les câbles d'alimentation depuis l'armoire de bypass de maintenance dans l'ASI.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?