990-91284-006

Instalación del conducto y conexión de los cables de alimentación entre el SAI y el armario de derivación de mantenimiento

  1. Retire la placas traseras superior e intermedia del SAI.

    Vista trasera del armario de derivación de mantenimiento

  2. Retire la placa trasera del conducto.
  3. Instale el conducto en el armario de derivación de mantenimiento con los tornillos que se suministran.

    Vista trasera del armario de derivación de mantenimiento

  4. Instale los conductos que se suministran en la parte inferior del conducto.
  5. Pase los cables de entrada y salida del SAI por la parte inferior del conducto y a través de los soportes laterales, como se muestra. Observe que el PE de los cables de entrada del SAI se pasa con los cables de salida del SAI.
  6. Conecte los cables de salida del SAI a la barra colectora PE, el UOB (disyuntor de salida de unidad) y la barra colectora N.
  7. Conecte los cables de entrada del SAI a la barra colectora PE y el disyuntor de entrada de unidad (UIB).
  8. Vuelva a colocar la placa trasera del conducto.
  9. Vuelva a colocar la placa trasera superior en el armario de derivación de mantenimiento.
  10. Cuando se haya instalado el SAI, pase los cables de entrada y salida del SAI por el conducto del SAI. Siga el manual de instalación del SAI para conectar los cables de alimentación del armario de derivación de mantenimiento en el SAI.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?