990-91582-012

Raccordement des câbles d'alimentation dans les armoires de transformateur d'entrée dans un système à alimentation secteur double

NOTE: Acheminez les câbles d'entrée, les câbles de bypass, les câbles de charge et les câbles CC séparément pour éviter les perturbations CEM.
NOTE: Acheminez les câbles d'alimentation devant le support horizontal situé en haut ou en bas de l'armoire du transformateur d'entrée afin de garantir une séparation correcte du transformateur.
  1. Acheminez le conducteur de mise à la terre de l'équipement par le haut ou le bas de l'armoire de transformateur d'entrée 1 et de l'armoire de transformateur d'entrée 2. Raccordez le conducteur de mise à la terre de l'équipement au jeu de barres de mise à la terre dans l'armoire de transformateur d'entrée 1 et dans l'armoire de transformateur d'entrée 2.
  2. Acheminez les câbles d'entrée par le haut ou le bas de l'armoire de transformateur d'entrée 1 et raccordez les câbles d'entrée (L1, L2, L3, N) aux jeux de barres d'entrée de 600 V dans l'armoire de transformateur d'entrée 1.
  3. Raccordez les câbles d'entrée de l'ASI fournis (L1, L2, L3, N) aux jeux de barres d'entrée de l'ASI dans l'armoire de transformateur d'entrée 1.

    Vue avant de l'armoire de transformateur d'entrée 1, de l'armoire de transformateur d'entrée 2 et de l'ASI : entrée des câbles par le haut

    Vue avant de l'armoire de transformateur d'entrée 1, de l'armoire de transformateur d'entrée 2 et de l'ASI : entrée des câbles par le bas

  4. Acheminez les câbles d'entrée de l'ASI à travers l'ouverture d'entrée de câble du côté gauche de l'armoire de transformateur d'entrée 1, via l'armoire de transformateur d'entrée 2 et dans l'ASI.
  5. Acheminez les câbles de bypass par le haut ou le bas de l'armoire de transformateur d'entrée 2 et raccordez les câbles de bypass (L1, L2, L3, N) aux jeux de barres d'entrée de 600 V dans l'armoire de transformateur d'entrée 2.
  6. Raccordez les câbles de bypass de l'ASI fournis (L1, L2, L3, N) aux jeux de barres de bypass de l'ASI dans l'armoire de transformateur d'entrée 2.
  7. Acheminez les câbles de bypass de l'ASI à travers l'ouverture d'entrée de câble du côté gauche de l'armoire de transformateur d'entrée 2 et dans l'ASI.
  8. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Pour l'entrée de câble supérieure : Acheminez les câbles de sortie et CC par le haut de l'armoire de transformateur d'entrée 2 et à travers l'ouverture d'entrée de câble du côté gauche de l'armoire de transformateur d'entrée 2 et dans l'ASI.
    • Pour l'entrée de câble inférieure : Acheminez les câbles de sortie et les câbles CC via la partie inférieure de l'ASI.
  9. Fixez les câbles d'alimentation au support horizontal situé en haut ou en bas de l'armoire de transformateur d'entrée 1 et de l'armoire de transformateur d'entrée 2 avec des attaches.
  10. Suivez les instructions du guide d'installation de l'ASI pour raccorder les câbles d'entrée de l'ASI, les câbles de bypass de l'ASI, les câbles CC et les câbles de sortie dans l'ASI.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?