990-91582-012

Procédure d'installation des systèmes à alimentation secteur double

NOTE: Le kit de câbles de l'UIB à alimentation secteur simple Galaxy VS GVSOPT041 et le kit de câbles du SSIB à alimentation secteur double Galaxy VS GVSOPT042 sont nécessaires pour les systèmes à alimentation secteur double.

Système avec entrée des câbles par le haut

Système avec entrée des câbles par le bas

  1. Préparation de la ou des armoires de transformateur d'entrée pour les câbles.
  2. Installation de l'ancrage antisismique (en option).
  3. Raccordement de l'ASI et l'armoire du transformateur d'entrée dans un système à alimentation secteur double.
  4. Raccordement des câbles d'alimentation dans les armoires de transformateur d'entrée dans un système à alimentation secteur double.
  5. Raccordement des câbles de signal dans un système à alimentation secteur double.
  6. Dernières étapes d'installation.
  7. Suivez le manuel d'installation de l'ASI pour raccorder les câbles d'alimentation depuis l'armoire du transformateur d'entrée dans l'ASI et pour effectuer le reste de l'installation de l'ASI.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?