990-5456C-022

Het batterijschakelaarpaneel gereedmaken voor kabels

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Boor of stans geen gaten uit voor kabels of wartels terwijl de wartelplaten zijn geïnstalleerd, en boor of stans niet dicht bij de UPS.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
  1. Verwijder de onderste wartelplaat.

    Vooraanzicht onderkant van batterijschakelaarpaneel

  2. Als de kabels van de I/O-behuizing door de bovenkant moeten worden geleid, verwijdert u de bovenste wartelplaat.

    Vooraanzicht van batterijschakelaarpaneel

  3. Boor of stans gaten voor kabels of wartels (niet meegeleverd).
  4. Plaats wartels (indien van toepassing) en plaats de wartelpla(a)t(en) terug.
    GEVAAR
    gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
    Controleer of er geen scherpe randen zijn die de kabels zouden kunnen beschadigen.
    Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.

    Vooraanzicht van batterijschakelaarpaneel

    Vooraanzicht onderkant van batterijschakelaarpaneel

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?