990-5456C-023

Klargjør batteribryterskapet for kablene

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Du må ikke bore eller skjære hull til kabler eller installasjonsrør med pakningsplatene installert, eller bore eller skjære hull i nærheten av UPS-systemet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
  1. Fjern den nedre pakningsplaten.

    Batteribryterskapet vist forfra og nedenfra

  2. Hvis kablene fra I/U-kabinettet skal rutes ovenfra, fjerner du den øvre pakningsplaten.

    Batteribryterskapet vist forfra

  3. Bor eller skjær ut hull for kabler eller installasjonsrør (ikke inkludert).
  4. Installer installasjonsrørene (hvis aktuelt) og monter pakningsplaten(e) igjen.
    FARE
    fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
    Pass på at det ikke finnes skarpe kanter som kan skade kablene.
    Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

    Batteribryterskapet vist forfra

    Batteribryterskapet vist forfra og nedenfra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?