990-5456C-032

การรื้อถอนหรือย้ายกล่องเบรกเกอร์แบตเตอรี่ไปยังตำแหน่งใหม่

  1. ปิดเครื่อง UPS โดยสมบูรณ์ – ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน UPS
  2. ล็อกเอาท์/แท็กเอาท์เบรกเกอร์ทั้งหมดในสวิตช์เกียร์ในตำแหน่งปิด (Open)
  3. ล็อกเอาท์/แท็กเอาท์เบรกเกอร์แบตเตอรี่ทั้งหมดในสวิตช์เกียร์/โซลูชันแบตเตอรี่ในตำแหน่งปิด (Open)
  4. สำหรับโซลูชันแบตเตอรี่ที่ไม่มีเบรกเกอร์แบตเตอรี่แต่ละตัวที่ต้นทางของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่นี้ ให้ถอดสายแบตเตอรี่ออกจากโซลูชันแบตเตอรี่
    อันตราย
    อันตรายจากไฟฟ้าช็อต ระเบิด หรือไฟกระชาก
    ถอดสายเคเบิลแบตเตอรี่ออกจากโซลูชันแบตเตอรี่
    การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
  5. เปิดประตูด้านหน้าของกล่องเบรกเกอร์แบตเตอรี่
  6. ล็อกและแขวนป้ายที่เบรกเกอร์แบตเตอรี่ที่ปิด (Open)

    มุมมองด้านหน้ากล่องเบรกเกอร์แบตเตอรี่

  7. คลายสกรูทั้งสามตัวและเปิดแผงด้านหน้าออก
  8. คลายสกรูฝาครอบด้านในแต่ละด้าน ยกฝาครอบขึ้นและนำออกจากกล่องเบรกเกอร์แบตเตอรี่

    มุมมองด้านหน้ากล่องเบรกเกอร์แบตเตอรี่ GVXBBB630AH

    มุมมองด้านหน้ากล่องเบรกเกอร์แบตเตอรี่ GVXBBB1000AH

  9. วัดและตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่บัสบาร์ DC แต่ละขั้วก่อนดำเนินการต่อ
    อันตราย
    อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
    วัดและตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่บัสบาร์ DC แต่ละขั้วก่อนดำเนินการต่อ
    การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

    ตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ GVXBBB630AH

    ตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ GVXBBB1000AH

  10. ถอดและถอดสายไฟทั้งหมดออกจากตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่
  11. ติดตั้งฝาครอบด้านในกลับเข้าที่
  12. ถอดและถอดสายสัญญาณเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิทั้งหมดออกจากตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ ดูรายละเอียดใน เชื่อมต่อสายไฟฟ้า
  13. ถอดและถอดสายสัญญาณทั้งหมดออกจากตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ ดูรายละเอียดใน เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณระหว่างตู้สวิตช์เปิดปิดเครื่องและกล่องเบรกเกอร์แบตเตอรี่
  14. ถอดสกรู M10 สี่ตัวออกจากผนัง และถอดตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ออกจากผนัง
    ข้อควรระวัง
    โหลดหนัก
    ตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่มีน้ำหนักมาก (60 กก.) ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อยกตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ขึ้นอย่างปลอดภัย
    การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
  15. ปิดแผงด้านหน้าให้สนิทและยึดให้แน่นด้วยสกรูสามตัว

    มุมมองด้านหน้ากล่องเบรกเกอร์แบตเตอรี่

  16. ปิดและล็อคประตูด้านหน้าของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่
  17. สำหรับการขนส่ง :
    คำเตือน
    อันตรายจากการสะดุด
    ในการเคลื่อนย้ายตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ ต้องแน่ใจว่า:
    • บุคลากรที่ปฏิบัติงานขนส่งมีทักษะที่จำเป็นและได้รับการฝึกอบรมเพียงพอ
    • ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการยกและขนส่งผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย
    • เพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์จากความเสียหายโดยใช้การป้องกันที่เหมาะสม (เช่น การห่อหรือบรรจุภัณฑ์)
    การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้

    ข้อกำหนดด้านการขนส่ง:

    • ติดตั้งตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ในตำแหน่งแนวนอนตรงกลางพาเลทที่เหมาะสมโดยมีขนาดพาเลทขั้นต่ำ: 840 มม. x 1220 มม. พาเลทต้องเหมาะสมกับน้ำหนักของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ (60 กก.)

    • ติดตั้งตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่เข้ากับพาเลทด้วยวิธีการยึดที่เหมาะสม ซึ่งสามารถทนต่อการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกระหว่างการบรรทุก การขนย้าย และการขนถ่าย

    • พาเลทสำหรับจัดส่งเดิมร่วมกับฉากยึดสำหรับการขนส่งเดิมสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ หากอยู่ในสภาพที่ไม่เสียหาย

    คำเตือน
    ลักษณะการทำงานของอุปกรณ์ที่ไม่คาดคิด
    อย่ายกกตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ด้วยรถยก/รถลากพาเลทโดยตรง เพราะอาจทำให้ตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่โค้งงอหรือเสียหายได้
    การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้
  18. ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
    • รื้อถอนตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ หรือ
    • ย้ายตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ไปยังตำแหน่งใหม่เพื่อติดตั้ง
  19. สำหรับติดตั้งตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ในตำแหน่งใหม่เท่านั้น : ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้งเพื่อติดตั้งตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ในตำแหน่งใหม่ ดู ขั้นตอนการติดตั้ง สำหรับภาพรวมการติดตั้ง การติดตั้งใหม่และการเริ่มต้นใหม่จะต้องดำเนินการโดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?