Desmantelamiento o traslado de la caja de disyuntor de batería a una nueva ubicación
- Apague completamente el SAI: siga las instrucciones del manual de usuario del SAI.
- Bloquee y etiquete todos los disyuntores de la aparamenta eléctrica en la posición OFF (abierta).
- Bloquee y etiquete todos los disyuntores de la solución aparamenta/batería en la posición OFF (abierta).
- Para soluciones de baterías sin disyuntor de batería
individual aguas arriba de esta caja de disyuntor de batería,
desconecte los cables de la batería de la solución de baterías.
PELIGROPeligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctricoDesconecte los cables de la batería de la solución de baterías.Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte. - Abra la puerta frontal de la caja de disyuntor de batería.
- Bloquee y etiquete el disyuntor de batería en la posición OFF (abierto).
- Afloje los tres tornillos y abra el panel frontal de protección.
- Afloje el tornillo de cada una de las cubiertas internas y levántelas para retirarlas de la caja de disyuntor de batería.
- Mida y verifique la AUSENCIA de tensión en cada barra
colectora DC antes de continuar.
PELIGROPeligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctricoMida y verifique la AUSENCIA de tensión en cada barra colectora DC antes de continuar.Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte. - Desconecte y retire todos los cables de alimentación de la caja de disyuntor de batería.
- Vuelva a colocar las cubiertas internas.
- Desconecte y retire todos los cables de señalización de los sensores de temperatura de la caja de disyuntor de batería. Para obtener más información, consulte Conexión de los cables de alimentación.
- Desconecte y retire todos los cables de señalización de la caja de disyuntor de batería. Para obtener más información, consulte Conectar los cables de señalización entre el armario de E/S y las cajas del disyuntor de batería.
- Retire los cuatro tornillos M10 de la pared y la caja
de disyuntor de batería de la pared.
ATENCIÓNCarga pesadaLa caja de disyuntor de batería es pesada (60 kg). Utilice las herramientas adecuadas para levantar con seguridad la caja de disyuntor de batería.Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo. - Cierre el panel frontal de protección y apriete los tres tornillos.
- Cierre y bloquee la puerta frontal de la caja de disyuntor de batería.
- Para el transporte:
ADVERTENCIAPELIGRO de vuelcoPara transportar la caja de disyuntor de batería:- el personal encargado del transporte debe tener las habilidades necesarias y haber recibido la formación adecuada;
- utilice las herramientas pertinentes para levantar y transportar el producto de forma segura;
- proteja el producto contra daños utilizando la protección correcta (como envoltorios o embalajes).
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.Requisitos de transporte:
-
Monte la caja de disyuntor de batería en posición horizontal en el centro de un palé adecuado que tenga las dimensiones mínimas siguientes: 840 mm x 1220 mm. El palé debe tener capacidad para soportar el peso de la caja de disyuntor de batería (60 kg).
-
Monte la caja de disyuntor de batería en el palé con medios de fijación adecuados que puedan soportar vibraciones y golpes durante la carga, el transporte y la descarga.
-
Es posible reutilizar el palé de transporte original en combinación con los soportes de transporte originales, si no presentan daños.
ADVERTENCIAComportamiento imprevisto del equipoNo levante directamente la caja de disyuntor de batería con una carretilla elevadora/transpaleta, ya que podría doblar o dañar la caja de disyuntor de batería.Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo. - Siga uno de estos procedimientos:
- Desmantele la caja de disyuntor de batería O
- Traslade la caja de disyuntor de batería a una nueva ubicación para instalarla.
- Solo para instalar la caja de disyuntor de batería en una ubicación nueva: Siga el manual de instalación para instalar la caja de disyuntor de batería en la nueva ubicación. Consulte Procedimiento de instalación para obtener información general de la instalación. La reinstalación y la puesta en marcha solo las deben efectuar personal cualificado.