990-6264G-004

Slut kabler til den eksterne forsyning til Lithium-ion-batteriløsning (valgfrit)

Afhængigt af din valgte konfiguration har 1250 kW I/O-skabet muligvis ikke batterikontrolafbryderne forudinstalleret. Hvis det er nødvendigt, kan Galaxy VX Lithium-ion BMS Power Supply Kit (GVXOPT002) bestilles og installeres på stedet.

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Undlad at bore/udskære huller til kabler eller kabelgennemføring, når forskruningspladerne er monteret, og undlad at bore/udskære huller tæt på UPS-systemet.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Klassificeringen af den eksterne forsyningsbryder er 6,3 A.

Kabelstørrelser til ekstern forsyning

  Strømledere pr. fase PE-strømleder/strømleder til jording af udstyr Kabelgennemføring
Kabelstørrelser for 400 V systemer 1,5 mm² 1,5 mm² Ikke relevant
Kabelstørrelser til 480 V-systemer* 1 x 12-18 AWG 1 x 18 AWG 0,5 in
  1. Følg proceduren Klargør I/O-skabet til strømkabler i systemer med kabeladgang ovenfra for at forberede den øverste forskruningsplade til kabler.
  2. Åbn den angivne dør, og fjern dækslerne foran batterikontrolafbryderne.
  3. Tilslut kablerne fra det udstyr, der skal forsynes af UPS'en.
  4. Genmonter dækslerne foran batterikontrolafbryderne.
  5. Luk døren.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?