990-5810D-006

Colocación de las barras colectoras entre los armarios de alimentación

  1. Instale las barras colectoras de conexión a tierra 880-99027 del kit de instalación 0H-9162 o 0H-9102 * entre todos los armarios de alimentación.

    Vista frontal de dos armarios de alimentación

  2. Instale las barras colectoras de interconexión del kit de instalación 0H-9162 o 0H-9102 * entre todos los armarios de alimentación.
    1. Coloque las tres barras colectoras de interconexión de entrada 0M-97885.

      Vista frontal de las conexiones de la barra colectora

    2. Coloque la barra colectora de interconexión (batería -) 0M-819336.
    3. Coloque la barra colectora de interconexión (batería +) 0M-140035.

      Vista frontal de las conexiones de la barra colectora

    4. Coloque las barras colectoras de interconexión de salida 0M-97886.
    5. Coloque la barra colectora de interconexión del neutro 880-10146 o 880-9720 *.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?