990-5810D-006

Conexión del apagado de emergencia (EPO)

No conecte ningún circuito al bloque de terminales del EPO a menos que se pueda confirmar que el circuito es de Clase 2/SELV.

Todos los circuitos conectados deben tener la misma referencia 0 V.

  1. Abra la puerta para asegurar que los cables no estén demasiado tensados.
  2. Pase los cables del EPO a través de la parte superior o inferior del armario de E/S hasta los terminales del EPO J4936–J4938 en 0P647, como se muestra en Preparación del armario de E/S para los cables de señalización en sistemas con entrada de cables por la parte superior y Preparación del armario de E/S para los cables de señalización en sistemas con entrada de cables por la parte inferior..
  3. Conecte el EPO del edificio según una de las opciones que se muestran a continuación.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?