990-5451K-006

Descripción general de las configuraciones

Disyuntores del sistema

UIB Disyuntor de entrada de unidad
SSIB Disyuntor de entrada de conmutador estático
BB Disyuntor de batería
MBB Disyuntor de derivación de mantenimiento
UOB Disyuntor de salida de unidad
BF2 Interruptor de protección de descarga

Aspectos generales del SAI con armario de E/S de 1250 kW con suministro de red simple principal

NOTA: Según la configuración elegida, el disyuntor de retroalimentación BF2 (identificado con un * en la ilustración) se puede instalar de fábrica en el SAI, suministrar como kit de retroalimentación opcional GVXOPT001 que se debe instalar en el SAI o bien instalar aguas arriba en el SAI en la aparamenta eléctrica.

En la ilustración se muestra un SAI de 750 kW. Los mismos principios son aplicables para los demás SAI con armario de E/S de 1250 kW.

Aspectos generales del SAI con armario de E/S de 1250 kW con alimentación con suministro de red con dos entradas

NOTA: Según la configuración elegida, el disyuntor de retroalimentación BF2 (identificado con un * en la ilustración) se puede instalar de fábrica en el SAI, suministrar como kit de retroalimentación opcional GVXOPT001 que se debe instalar en el SAI o bien instalar aguas arriba en el SAI en la aparamenta eléctrica.

En la ilustración se muestra un SAI de 750 kW. Los mismos principios son aplicables para los demás SAI con armario de E/S de 1250 kW.

Aspectos generales del SAI con armario de E/S de 1500 kW con suministro de red simple principal

En la ilustración se muestra un SAI de 1500 kW. Los mismos principios son aplicables para los demás SAI con armario de E/S de 1500 kW.

SAI Galaxy VX 1500 kW

Aspectos generales del SAI con armario de E/S de 1500 kW con alimentación con red de entrada doble

En la ilustración se muestra un SAI de 1500 kW. Los mismos principios son aplicables para los demás SAI con armario de E/S de 1500 kW.

SAI Galaxy VX 1500 kW

Sistema en paralelo

El SAI Galaxy VX admite hasta 4+0 SAI en paralelo para capacidad y hasta 4+1 SAI en paralelo para redundancia.
NOTA: Tenga en cuenta que, para los sistemas de más de 4 MW, puede ser difícil encontrar disyuntores/interruptores adecuados del calibre correcto para la aparamenta eléctrica.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?