990-55111C-018

バックフィード保護

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
UPSに接続されたシャントトリップ付きの上流遮断装置を設置して、必須のバイパスのバックフィード保護を実装する必要があります。他社製バックフィード保護の設置の図と指示を参照してください。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

他社製バックフィード保護の設置

以下のように、遮断装置のシャントトリップとAUXスイッチをUPSに接続します。二重絶縁ケーブルを使用します。遮断装置のシャントトリップの定格は、公称24 VDC、突入時最大200 Wである必要があります。シャントトリップを供給するケーブルは二重絶縁ケーブルとし、定格は600 VACである必要があります。ケーブルのサイズは、ケーブル電圧降下とシャントトリップメーカーの推奨事項を考慮して決定してください。

ラベル885-92858(UPSに付属)を、バイパス上流遮断装置の見える位置に貼る必要があります。

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
バックフィード保護が標準設計ではないシステムの場合、絶縁装置の入力端子での危険な電圧やエネルギーを防ぐために、自動絶縁装置(IEC62040-1またはUL1778第5版の使用地域で適用される規格要件を満たす、ブレーカースイッチ、またはトリップ機能付き接触器など)を設置する必要があります。装置は本マニュアルの仕様に従った定格および制御である必要があります。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

UPSの入力が外部断路装置を通じて接続され、開放により中性線断となる場合、もしくは自動のバックフィード防止装置が機器外部に設置されている場合、UPS入力端子およびUPSから離隔しているすべての一次電源断路装置およびそれら断路装置とUPS間の外部アクセスポイントに、次のテキスト(またはUPSシステムが設置されている国の言語で記載されたテキスト)を示すラベルをユーザーが貼付する必要があります。

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
電圧バックフィードの恐れがあります。この回路で作業する前にUPSを絶縁し、保護接地を含むすべての端子間の危険電圧を確認してください。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

UPSおよび他社製バックフィード保護 – 1系統主電源

UPSおよび他社製バックフィード保護 – 2系統主電源

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?