990-55111C-018

UPSの撤去または新しい場所への移動

  1. UPSを完全にシャットダウンし、UPSの操作マニュアルの指示に従います。
  2. スイッチギアーのすべての遮断装置をオフ(開)にしてロックアウトまたはタグアウトします。
  3. スイッチギアー/バッテリーソリューションのすべての電源遮断装置をオフ(開)にして、ロックアウト/タグアウトします。
  4. UPSの前面ドアを開きます。
  5. UPSからパワーモジュールを取り外します。
    警告
    重量物
    パワーモジュールの重量は54kg)です。パワーモジュールの吊り上げ、取り扱う場合は、訓練を受けた人員が適切な吊り上げ装置で行ってください。この手順に示すように、シザーリフトカートまたは同様の適切な吊り上げ装置を使用することを推奨します。詳細については、推奨されるシザーリフトカートの仕様を参照してください。吊り上げ装置を使用できない場合、パワーモジュールの吊り上げ、取り扱いには3人の人員が必要です。
    上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。
    警告
    怪我の危険
    パワーモジュールは絶対に重ねないでください。
    上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。
    注意
    負荷が大きく、表面が高温になる可能性
    パワーモジュールを取り扱う際は、保護手袋と安全靴を使用してください。
    上記の指示に従わないと、負傷または機器の損傷を負う可能性があります。
    1. イネーブルスイッチをオフ(ロック解除)の位置にします。パワーモジュールの4本のネジを取り外します。

      正面図

    2. 付属のパワーモジュールツールを使用して、パワーモジュールスロットからパワーモジュールを引き出します。図に示すようにツールを置きます。

      パワーモジュールがフィラープレートの隣にある場合のパワーモジュールツール使用時の正面図

      パワーモジュールが空のスロットの隣にある場合のパワーモジュールツール使用時の正面図

      パワーモジュールがパワーモジュールの隣にある場合のパワーモジュールツール使用時の正面図

    3. パワーモジュールを半分まで引き出します。パワーモジュールの落下を防ぐロック機構が付いています。
    4. パワーモジュールの右側にあるリリースボタンを押してロックを解除し、パワーモジュールを引き出して、適切なシザーリフトカートの上に置きます。

      正面図

    5. 空のパワーモジュールスロットの前面にフィラープレートを取り付けます(該当する場合)。

      正面図

    警告
    機器損傷の危険
    • パワーモジュールは、周囲温度が-25~55 °C、湿度が0~95%(結露なきこと)の環境で保管してください。
    • パワーモジュールを保管する場合は、正規の保護パッケージを使用してください。
    上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。
  6. プレートを測定ポイントから取り外します。再度取り付けるまで保管してください。

    正面図

  7. 入力、バイパス、出力、中性点、DCの透明プレートの穴を通して、マルチメーターのプローブで電圧を測定し、電圧がないことを確認します。

    正面図

  8. プレートを測定ポイントに再度取り付けます。
  9. 内側の2つのドアを取り外します。すべての部品は再度取り付けるまで保管してください。
    1. 2本のネジと2つのL字型パーツを取り外します。13本のネジを取り外します。

      正面図

    2. 内側の2つのドアを開きます。
    3. 信号線コネクターを取り外します。
    4. 両側のナットとブラケットを取り外します。

      正面図

    5. 内側のドアを上に持ち上げて取り外します。

      正面図

  10. 続行する前に、入力/バイパス/出力/中性点/DCバスバーの各電圧を測定し、電圧がないことを確認します。
    危険
    感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
    続行する前に、入力/バイパス/出力/中性点/DCバスバーの各電圧を測定し、電圧がないことを確認します。
    上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

    正面図

  11. UPSからすべての電源ケーブルを取り外します。詳細については、UPS内での電源ケーブルの接続を参照してください。
  12. 外部同期がある場合:外部同期ボード0P4809の透明な保護カバーを取り外します。外部同期ボード0P4809の信号線を取り外します。詳細については、外部同期用の信号線の接続を参照してください。
    危険
    感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
    外部同期ボード0P4809の3つの信号端子すべてに電圧がないことを確認します。外部同期ケーブルが取り付けられている場合、外部同期ボード0P4809の端子が通電することがあります。透明な保護カバーを取り外す前に、本体のヒューズ断路器を切断してください。
    上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

    正面図

  13. 内側の2つのドアを再度取り付けます。
    1. 内側のドアをヒンジの上に持ち上げます。
    2. 両側のナットとブラケットを再度取り付けます。
    3. 信号線コネクターを再度接続します。
    4. 内側のドアを閉じ、13本のネジを再度取り付けます。
    5. 2本のネジでL字型パーツを両側に再度取り付けます。

    正面図

  14. UPSからすべての信号線を取り外します。詳細については、信号線の接続スイッチギアーおよび他社製の補助製品からの信号線の接続Modbusケーブルの接続、およびPBUSケーブルの接続を参照してください。
  15. 耐震固定の場合のみ:ボルトを緩めてUPSを背面耐震固定用金具から取り外します。

    正面図

  16. 前面ドアを閉じてロックします。
  17. キャスターが床に完全に接触するまで、UPSの脚部を持ち上げます。
  18. キャスターを床の上で転がしながらUPSを移動できるようになりました。
    警告
    転倒の危険
    • UPSのキャスターは、平らかつ均一で、硬く水平な表面でのみ移動可能です。
    • UPSのキャスターは短距離(同じ建物内など)の運搬を目的としています。
    • ゆっくりと動かし、床の状態やUPSのバランスに細心の注意を払ってください。
    上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。
  19. 耐震固定の場合のみ:床から背面耐震固定用金具を取り外します。再度取り付けるまで保管してください。詳細については、耐震固定用金具の取り付けとUPSの配置を参照してください。
  20. 長距離の運搬やUPSのキャスターに適さない環境での運搬
    警告
    上部が重いキャビネット
    パワーモジュールが取り付けられていない場合、UPSの上部が重くなる可能性があります。取り扱いおよび運搬/出荷準備の際には、適切な予防措置を講じてください。
    上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。
    警告
    転倒の危険
    長距離の運搬やUPSのキャスターに適さない環境での運搬では、次のことを確認してください。
    • 運搬を行う担当者が必要な技能を持ち、十分な訓練を受けていること
    • UPSを安全に持ち上げ、運搬するために適切なツールを使用すること
    • 適切な防護物(包装や梱包など)を用いて製品を損傷から守ること
    上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。

    運搬の要件:

    • UPSの重量(639 kg、パワーモジュール未装着時)を支えることができる適切なパレットの中央に、UPSを垂直に設置します。

    • UPSをパレットに取り付けるには、適切な固定方法を採用してください。

    • 元の出荷用パレットと元の運搬用金具の組み合わせは、破損していない状態であれば再利用可能です。

    危険
    転倒の危険
    • パレットにUPSを配置した後は、速やかに適切な方法でパレットに固定してください。
    • 固定金具には、積み込み、運搬、積み下ろしの際の振動や衝撃に耐えられる強度が必要です。
    上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
    警告
    予期しない機器の動作
    フレームが曲がったり破損したりする可能性があるため、UPSをフォークリフト/パレットトラックでフレームに載せて直接持ち上げないでください。
    上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。
  21. 次のいずれかを実行します。
    • UPSを撤去する。または、
    • UPSを新しい場所に移動させて取り付ける。
  22. UPSを新しい場所に取り付ける場合:設置マニュアルに従って、新しい場所にUPSを取り付けてください。取り付けの概要については、UPSの設置手順を参照してください。システムの起動は、必ずSchneider Electric社が行います。
    危険
    感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
    システムの起動は、必ずSchneider Electric社が行います。
    上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?