990-55111C-018

UPS内での電源ケーブルの接続

注記: 外部リチウムイオンBMSのAC電源用ブレーカーキット(GVXLOPT004)を設置する場合、UPSに電源ケーブルを接続する前に、外部リチウムイオンBMSのAC電源用ブレーカーキットを設置する必要があります。  外部リチウムイオンBMSのAC電源用ブレーカーキット付属の設置マニュアルに従ってください。
  1. 内側の2つのドアを取り外します。すべての部品は再度取り付けるまで保管してください。
    1. 2本のネジと2つのL字型パーツを取り外します。13本のネジを取り外します。

      正面図

    2. 内側の2つのドアを開きます。
    3. 信号線コネクターを取り外します。
    4. 両側のナットとブラケットを取り外します。

      正面図

    5. 内側のドアを上に持ち上げて取り外します。

      正面図

  2. 2系統主電源システムの場合のみ:1系統主電源のバスバー3本を取り外します。UPS起動時のテストのために、1系統主電源のバスバー3本を保管します。

    正面図

  3. TNC接地システムの場合のみ:バスバー880-63490を移動して、NバスバーをUPSのPEバスバーに接続します。
    1. 4本のネジを取り外して、バスバー880-63490を元の位置(A)から取り外します。ネジを保管します。
    2. 4本のネジを使用して、バスバー880-63490を新しい位置(B)に取り付けます。段ボール板を取り外さないで、十分に持ち上げます。

    正面図

  4. 電源ケーブルを次の順序で接続します。図に示すように、ケーブルラグをバスバーに取り付けます。

    正面図

    注意
    ケーブルラグ切断の危険
    • 図に示すように、ケーブルラグをバスバーに接続する場合、付属のスプリングワッシャを使用します。
    • 図に示すように、ケーブルラグをバスバーに接続します。
    上記の指示に従わないと、負傷または機器の損傷を負う可能性があります。

    ケーブルラグとバスバーアセンブリ

    ケーブルラグとバスバーアセンブリ

    スプリングワッシャ(A) - キット0M-18450に付属。平ワッシャ(B)(別売り)。

    1. PEケーブルを接続します。
    2. DC-ケーブルを接続します。DC+ケーブルを接続します。極性が正しいことを確認してください。極性が間違っていると、起動時に電源モジュールが損傷します。
      注意
      機器損傷の危険
      DCケーブルが正しく接続されていることを確認してください。極性が正しいことを確認してください。極性が間違っていると、起動時に電源モジュールが損傷します。
      上記の指示に従わないと、負傷または機器の損傷を負う可能性があります。
    3. 出力ケーブル(L1、L2、L3、N)を接続します。3本のNバスバーは入力、バイパス、出力で共通であることに注意してください。
    4. 入力ケーブル(L1、L2、L3、N)を接続します。3本のNバスバーは入力、バイパス、出力で共通であることに注意してください。
    5. 2系統主電源システムの場合のみ:バイパスケーブル(L1、L2、L3、N)を接続します。3本のNバスバーは入力、バイパス、出力で共通であることに注意してください。
  5. ごみを完全に取り除いて、ケーブル領域を清掃します。段ボール板を切って取り除きます。キャビネット内に段ボールの破片が残らないようにします。

    正面図

  6. 内側の2つのドアを再度取り付けます。
    注記: また、外部同期ボードを取り付けるには、内側のドアを取り外す必要があります。外部同期ボードがシステムの一部の場合は、外部同期用の信号線の接続を参照してください。
    1. 内側のドアをヒンジの上に持ち上げます。
    2. 両側のナットとブラケットを再度取り付けます。
    3. 信号線コネクターを再度接続します。
    4. 内側のドアを閉じ、13本のネジを再度取り付けます。
    5. 2本のネジでL字型パーツを両側に再度取り付けます。

    正面図

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?