EIO0000003792.05

Network

DHCP

Wählen Sie [Enable], um die IP-Adresse für dieses Produkt automatisch von einem DHCP-Server im selben Intranet zu erhalten. Wählen Sie [], um eine statische IP-Adresse festzulegen. [Disable]. Die Standardeinstellung ist [Disable].

IP Address

Subnet Mask

Legen Sie eine statische IP-Adresse und Subnet-Maske fest. Mit diesen Einstellungen müssen die Netzwerkadresse des Produkts und die Intranet-Adresse identisch sein.

Beispiel (fettgedruckte Zahlen stimmen überein)

Harmony STW6

IP Address: 192.168.1.80

Subnet Mask: 255.255.255.0

Externes Gerät

IP Address: 192.168.1.100

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway

Geben Sie die IP-Adresse des Standard-Getways ein.

DNS Settings

DNS Server

Legen Sie fest, wie die IP Adresse vom DNS-Server abgerufen werden soll. Bei Auswahl von [Auto] wird die IP-Adresse automatisch festgelegt. Geben Sie bei Auswahl von [Manual] die IP-Adresse des DNS-Servers im Feld DNS Server ein. Die Standardeinstellung ist [Manual].

HINWEIS: Wenn Sie [Auto] auswählen möchten, legen Sie zunächst DHCP auf [Enable] fest.

MAC Address

Anzeige der MAC-Adresse des Produkts.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?